This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:来自智能放大器的弱回波基准信号

Guru**** 2893150 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1630786/tas2563-weak-echo-reference-signal-from-smart-amp

器件型号: TAS2563

我们目前正在我们的产品中使用 TAS2563 智能放大器 (SA)、该产品是一款与内部 DSP 进行双向通信的器件。  

在下图所示的二进制生成过程中、我们将通道 0 和 1 设置为 AUDIO OUT、以便我们可以使用其中一个通道作为回声基准。 我们目前看到的问题是回波基准通道中的信号电平很弱。 信号很可能来自“音频输入“、因为静音或音量机会 (DVC) 不会影响回波基准。  

我们不知道这是否是一个错误,但我们需要对此的紧急支持。 在这种情况下、是否可以与寄存器进行切换?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishta:

    您能否请检查第 9 页中寄存器 0x39 至 0x37 和 0x38 至 0x3b 上的值?
    随附的是一个简短文档、其中包含有关这些寄存器的一些信息、可用于仔细检查所选数据是否在器件寄存器中正确设置。

    e2e.ti.com/.../TAS2563QFN-OutMux-configuration.pdf

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  

    我检查了您共享的文档、并意识到该示例处于 PDM 模式。 是否可以在智能扬声器模式下获取回波基准流?  

    选择菜单中的 AUDIO OUT(音频输出)和 ECHO REFERENCE(回声参考)之间有什么区别?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将回顾非 PDM 模式的说明、并在本周晚些时候分享。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师