This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54336A:我想看看骤降的原因和干扰

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1631196/tps54336a-i-would-like-to-consult-on-the-causes-of-the-dip-and-the-glitch

器件型号: TPS54336A

因此、新的开关周期在上启动 TPS54336ADDAR A DIP (≈500ns 宽)出现在波形和 A 中 干扰 在此骤降内随机发生。
 
都是骤降和干扰 异常 。 所需的稳定时间 浸入前 、表示 高侧和低侧 MOSFET 同时导通 这将导致芯片烧毁 IC。
 
  • 升至高于时的峰值电压 320mA 、下垂仍然存在、但干扰消失。
  • 相位裕度曲线 3.3V 、即使在低至的负载电流下也不会出现毛刺 70mA
  • 温度升高到时 60°C 、毛刺也会消失。
 
我想咨询 原因 光谱衰减和干扰。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    如果您认为它是击穿、那么我们应该会看到高侧 FET 和低侧 FET 都将损坏、我们会看到 Vin 短路。

    您能否确认 VIN 到 SW 是否短路?

    此致、

    Haseen。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    此 VIN 和 SW 之间没有短路。非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    这意味着它与击穿无关、或者至少不是因为您指出的行为。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    首先、感谢您的答复。

    我需要确认导致这种情况的原因 (  原因  骤降和干扰)时、 数据表提供了各种工作条件下的开关波形、但未提及或说明此类波形。  只有低侧晶体管被击穿。 可能的原因是什么?  

    我期待着你的答复.

     此致。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    通常、有 2 种情况会发生 LS FET 损坏。

    • 因为 SW 电压大于 SW 规格。
    • 另一个是在轻负载期间、如果每当 LS FET 由于高浪涌而导通时负载具有巨大的电容、也可能导致器件损坏  
    • 此外、如果 SW 引脚上存在任何 ESD、也会导致更高的 SW 电压、从而造成损坏。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复 、Haseen、