This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:TAS2563 内核 6.1 和 RCA 文件生成工具的 Linux 驱动程序请求

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1627946/tas2563-tas2563-linux-driver-request-for-kernel-6-1-and-rca-file-generation-tool

器件型号: TAS2563

您好、  

您能提供一个与兼容的 TAS2563 驱动程序吗 内核 6.1.145 ?

此外、您能否提供一个工具来生成如 tas2563RCA4.bin 这样的 RCA 文件?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Guy、

    请告诉我您使用的硬件平台?

    代码、文档和工具位于以下链接中

    tidrive.ext.ti.com/.../44a3f155-a8d4-46c0-9cb0-73aa25487dc3

    访问代码: Lf45.qKK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您分享链接。

    我们的硬件平台是 MTK。

    关于 TI 驱动器访问权限:
    -你可以告诉我,如果一个单独的帐户
    是否需要访问 TI 驱动器?
    -或者我可以使用同一个 TI/E2E 账户登录吗?

    我尝试访问链接、但无法登录。
    请提供任何指导。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要考虑

    tidrive.ext.ti.com/.../44a3f155-a8d4-46c0-9cb0-73aa25487dc3

    访问代码: Lf45.qKK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评分
    我可以下载它。

    我有一个关于“regbin 工具“的后续问题。
    对于 TAS2563、如何在“终端系统的硬件设置“中进行配置?

    我在工具中搜索了器件列表、但找不到 TAS2563。

    您能否提供有关如何继续的建议?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好

    不要关心该物品。 您可以选择其中任何一个。 P10 文档“Regbin Tool User Guidelin.pdf“提到了这一点。

    为了节省客户的时间、 我们为 mono tas2563 准备了 regbin 模板。 请参阅 rca/jsn file/tas2563 文件夹中的 tas2563-1amp-reg.json、

    您可以导入该 json 文件。 p 59 ~65 还介绍了如何导入 jsn 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我还没有读过这个页面。

    您还能解释一下如何导入第 35 页上的 cfg 文件吗?

    我有多个 cfg 文件从 ppc3 输出。 您能解释一下下面列出的每个文件的作用吗?

    [PPC3 输出文件]
    2 Ω debug_cfg├─
    │combined_configuration_0_TuningMode_48KHz.cfg
    │combined_configuration_1_calibration_TuningMode_48KHz.cfg
    │configuration_0_TuningMode_48KHz_DEV_A_COEFF.cfg
    │configuration_0_TuningMode_48KHz_DEV_A_PRE.cfg
    │configuration_1_calibration_TuningMode_48KHz_DEV_A_COEFF.cfg
    │configuration_1_calibration_TuningMode_48KHz_DEV_A_PRE.cfg
    │PROGRAM_0_Tuning Mode.cfg

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TAS2563、您不会将 cfg 文件导入到 regbin 文件中。 CFG 导入仅适用于 TAS58XX 芯片。 您可以使用 PPC3 直接生成 coef.bin 文件。

      文档“音频 AMP Linux 驱动程序移植指南.pdf“的 P22 提到了 tas2563 need coef.bin(存储 DSP 固件和 algo coef)和 rc.bin(保存寄存器设置)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我有两个问题:

    1. 如果我们不导入 CFG 文件、这是否意味着 regbin (RCA) 文件不需要包含 PPC3 中调优的电源设置和其他配置?

    2. 我们如何生成“coef.bin"?“?
      我已尝试按照 TAS2563 终端系统集成指南 (SLAA954) 中的过程操作、但在输出文件中找不到“coef.bin"。“。 您能告诉我 PPC3 输出的位置以及要使用的菜单/路径吗?

    参考资料: https://www.ti.com/lit/an/slaa954/slaa954.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1:电源设置的含义是什么? RCA 主要用于采样率、位宽、iv 大小和开机/关机设备。

    问题 2:PLS 通过此链接申请 PPC3 工具 (PUREPATHCONSOLE 应用软件和框架|德州仪器 TI.com)

    PurePathTm — Console 3 (PPC3) 概述|视频|德州仪器 TI.com

    如果没有 coef.bin、但没有 RCA bin、驱动程序仍然可以在旁路模式下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享您的答案和 URL。
    1.我想知道哪些文件用于应用 PPC3 中配置的“峰值电流限制“和“欠压保护“等设置。


    2.我已经在使用该版本的 PPC。

    PPC3 输出的文件和目录如下:

    C:.
    │ xxxx.bin
    │ xxxx.json
    │ xxxx_TAS2563.ftcfg
    │
    ├─debug_cfg
    │ …
    └─headers
      …


    是您之前回复中提到的“coef.bin"</s>“
    与“xxxx.bin"相同“相同的文件
    (PPC3 输出的.bin 文件)?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、xxx.bin 是 coef.bin。请将其重命名为 tas2563_coef.bin