This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:DID TAS2563 支持回波消除功能

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1632899/tas2563-did-tas2563-support-echo-cancellation-function

器件型号: TAS2563
主题: TAS5805MTAS5805 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 工程师:

 

您能否帮助确认 TAS2563 是否支持回波消除功能? 从数据表中、我们可以看到它具有两个 SDOUT 引脚、并且该引脚可在 TAS5805M 的引脚定义中用作回波消除功能引脚。

如果它支持回波消除功能、应该如何设计? 如果不受支持、您能否推荐具有与 TAS2563 相似性能参数的小尺寸器件型号。

 

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    如您所述、TAS2563 可以支持 SDOUT(DSP 处理后的数据)、该信号可用作回声基准。 但 TAS2563 内部没有回声消除处理。  SDOUT1 始终用于此功能。 通常,真正的 ALGO 由他人处理。  BTW、TAS5805 具有类似的设置。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    您可以获取以下文档作为参考。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slaae57

    BR、

    Wenbin