This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203EVM-K:TLV320DAC3203EVM-K:插入 EVM 板时 USB 未激活。

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203EVM-K, TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1632378/tlv320dac3203evm-k-tlv320dac3203evm-k-usb-not-active-on-evm-board-when-plugged-in

器件型号: TLV320DAC3203EVM-K
主题中讨论的其他器件: TLV320DAC3203

我正在使用 TLV320DAC3203EVM-K 套件、但即使在 Windows 11 具有管理员权限的情况下运行应用程序、USB 状态也不会显示为“Active"(“(活动(活动)。

它显示“激活“、音频播放正常、直到一周前。

我已尝试卸载并重新安装三次、但问题仍然存在。

默认设置为 SW 和跳线。 W13 短接。 J15 和 J14 的所有引脚均开路。

LED D3、D4、D5、D7 和 D8 亮起。 D2 关断。

驱动程序是否可能已损坏?

请告诉我如何解决此问题。 (我附上了一个屏幕截图。)

TLV320DAC3203EVM-K_USB_Driver.pngTLV320DAC3203EVM-K_window.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    D2 熄灭表示未检测到硬件。 确保所有跳线均处于用户指南中表 1 和表 2 所示的正确位置。

    我会卸载 GUI、从设备管理器中删除 EVM(可能需要“显示隐藏的器件“)、然后重新启动计算机。 然后尝试重新安装 GUI、以 admin 身份运行、然后插入 EVM。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    感谢您的合作。 但是、问题仍未解决。

    我已按照指南的表 1 和表 2 所示配置了设置。

    USB-MODEVM SW2-1、3、4、5、6 7:开启、SW2-2、8:关闭
    TLV320DAC3203
    W1:1-2、W2:2-3、W14:2-3
    W3、8、9、10、11、 12:已删除
    W4、5、6、7、13、 15:已安装
    SW1:I2C

    即使在删除、卸载和重新安装设备驱动程序后、USB 设备也无法识别。

    如果无法识别驱动程序、是否可以更新驱动程序?

    如果是、我应该更新 DAC3203EVM-K CS 文件夹中的哪个驱动程序文件?

    此致、
    吉田清史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    其他可用信息是 TLV320DAC3203EVM-K 板正确输出 1.8V、3.3V 和 5.0V 的电压。

    在其他两台 PC 上安装 TLV320DAC3203EVM-K 软件时出现了相同的症状。

    此致、
    吉田清史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、这可能是硬件问题。 USB-MODEVM SW1 是如何设置的? 此开关大致隐藏在 DAC3203EVM 的下方、USB-MODEVM 上的 LED 行下方。

    从 USB-MODEVM 上断开 USB 电缆、确保 SW1-1 和 SW2-2 都切换为 ON、然后再次插入 USB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB-MODEVM 的 SW1 是一个 2 位开关、其中 1 和 2 都亮起。

    但它指出高于“ SW1-1 和 SW2-2 均处于开启状态“、

    我认为正确的设置是 SW1-1 和 SW1-2 亮起。

    关于 SW2、指南说明如下:

    USB-MODEVM SW2-1、3、4、5、6 7:开启、SW2-2、8:关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:
    问题现已解决。
    原因似乎是 EEPROM 数据在 Tool-EEPROM Writer 模式下损坏。
    感谢您的合作。

    此致、
    吉田清史