This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA5212:超声波活动检测触发频率

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1632929/taa5212-ultrasonic-activity-detection-trigger-frequencies

器件型号: TAA5212

您好:

我想知道超声波活动检测应用手册是否有任何进展。 具体而言、我想知道触发的频率范围是多少、以及它是否可编程。 在上一篇论坛帖子中、提到默认触发频率为 32kHz、可以降低该频率吗? 如果是、是否有下限?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、此应用手册没有更新。 默认频率为 32kHz、我相信下限将是 21kHz。