This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:使用 NXP i.MX8MP(I2S 和 I2C 接口)进行硬件连接查询

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1630716/tas2563-hardware-connection-inquiry-with-nxp-i-mx8mp-i2s-and-i2c-interface

器件型号: TAS2563

您好:

我正在查看之间的硬件连接 NXP i.MX8MP TAS2563 新建音频项目。 我想验证所附图像中建议的引脚映射是否正确、以及是否需要进行任何特定的硬件配置 (strap) 设置。

【建议的连接详细信息】

  • 音频接口 (SAI3 至 I2S/TDM):

    • i.MX8MP SI3_MCLK→TAS2563 FSYNC

    • i.MX8MP SAI3_TXC→TAS2563 SBCLK1

    • i.MX8MP SI3_TXD→TAS2563 SDIN1

    • i.MX8MP SI3_RXD←TAS2563 SDOUT1 (用于 IV 检测反馈)

  • 控制接口 (I2C2):

    • i.MX8MP I2C2_SDALeft right arrowTAS2563 SDA_MOSI

    • i.MX8MP I2C2_SCLLeft right arrowTAS2563 SCL_SELZ

  • 控制 GPIO:

    • i.MX8MP GPIO→TAS2563 SDZ (关断控制)

【问题】

  1. I2C 模式选择: 由于 SDA/SCL 引脚与 SPI 接口共享、因此确保器件运行所需的特定硬件引脚设置(例如 ADDR0、ADDR1 或其他 strap 配置引脚)是什么 I2C 模式

  2. 无 MCLK 运行: TAS2563 是否仅支持使用 i.MX8MP 的 BCLK/FSYNC 进行操作、而无需专用的 MCLK 信号?

  3. 电压电平: 如果 i.MX8MP I/O 电压为 1.8V、TAS2563 的 IOVDD 是否也应连接到 1.8V 来直接连接?

  4. 引脚映射查看: 对于具有 IV 检测功能的标准 I2S/TDM 应用、附件图像中显示的总体映射看起来是否正确?

我附上了一个映射屏幕截图、供您参考。 期待您的专家建议。

image.png

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    • SAI3_TXFS 应连接到 FSYNC
    • 按照数据表和用户指南说明将器件配置为 I2C 模式
      • SPII2C_MISO 引脚短接至 GND
      • 通过 ADDR_SPICLK 引脚选择 I2C 地址、通常将此短接至 GND 以选择 0x98 地址
    • 是的、TAS2563 支持无 MCLK 运行。 SBLCK 用作主时钟源
    • 是、如果主机控制器为 1.8V、则选择 TAS2563 EVM 上的 1.8V
    • 图像是否仅与上面共享的表相同? 在这种情况下、只需调整 FSYNC 连接。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan

    感谢您的支持。

    我使用 TAS2563RPPR 设计了一个电路、并附上了原理图以供您审阅。 该设计是基于该 文档实施的。

    请您就以下几点提供反馈:

    1. 原理图审阅:请查看所附原理图中的整体硬件连接、并告知我是否有任何问题或需要改进的地方。

    2. 内部升压模式((4Ω 扬声器):我们计划使用 4Ω/3W 扬声器。 根据电流配置、内部升压模式预计能为 4Ω 负载提供大约 6.1W 的功率。 使用具有 6.1W 输出的 3W 扬声器是否会对 IC 造成任何操作或可靠性问题?

    3. 10W 输出的外部升压模式:为了实现 10W 输出、我们考虑了外部升压模式配置。 具体而言、我们计划:

      • DNP(请勿组装)L10(升压电感器)。

      • 直接向 PVDD 施加 12V 电压

      • 使用 4Ω/ 10W 扬声器。 在这种外部 12V PVDD 模式下运行 TAS2563 时、是否存在任何问题或特定的设置要求?

    4. 电源 (VBAT):是否可以为 VBAT 电源使用直流/直流降压转换器输出? 开关噪声是否存在严重问题、或者强烈建议将 LDO 输出用于特定电源输入(例如 VBAT 或 IOVDD)、以确保音频性能?

    我期待您的专业技术指导。

    e2e.ti.com/.../Audio_5F00_TAS2563RPPR_5F00_v1_5F00_20260330.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    1. 原理图审阅:
      1. 根据 TI 设计指南中的建议、考虑将 C211 和 C255 替换为额定电压为 35V 的电容器。
      2. 在 TI 设计指南中、引脚 1 连接到 VDD、引脚 17 连接到 IOVDD、这是为了简化布局。 您的原理图中有 B114 和 B115 元件、它们的用途是什么? 这些电容器是否应放置在器件和电压源之间?
    2. 不用担心、从 TAS2563 的角度来看、您可能只需验证扬声器是否因额定功率高于 3W 而损坏。
    3. 这种方法对于外部 PVDD 模式是正确的。 升压模式和外部电源模式的寄存器设置不同、但在硬件方面此设置是完整的。
    4. TAS2563 的高 PSRR 规格应该允许该器件与降压转换器一起运行、只需确保降压转换器能够提供足够的电流来满足 TAS2563 电源要求。

    您可能已经有这些文档;只需确保查看它们:

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我已按照您的建议进行了修改。
    1-a. 将 C211 和 C255 产品更改为 35V。
    1-b. 删除了 B114 和 B115。
    此外、TAS2563RPPR 的引脚 1/17/8 在“引脚功能“设置中列为“无连接“。 它们连接到电源和 GND 的具体原因是否存在?
    (这些引脚是否已连接到电源/GND 以方便 PCB 布线?)
    请查看此内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seungyeob:

    感谢您将更改添加到原理图中、这些都可以。

    对于引脚 1/17/8、您回答正确。 这些引脚连接到电源和 GND 仅用于 PCB 布局目的、它们未在内部连接、因此可以保持悬空或短接至附近的引脚。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师