This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G5187:查找代码将 USB 音频数据输入转换为 I2S 输出

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G5187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1633308/mspm0g5187-looking-for-code-to-turn-usb-audio-data-input-to-i2s-output

器件型号: MSPM0G5187

您好:

我的应用工程师推荐使用 MSPM0G5187 将 USB 音频转换为 I2S 流。 我无法让 SDK 中的示例实际输出 I2S。 寻找支持/代码示例、以便在硬件级别实际执行操作

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    您是尝试过 I2S_CONTROLLER_TRANSMIT_DMA 示例还是 DEVICE_UAC_MICROPHONE_I2S 示例?

    在无法输出 I2S 的情况下、您遵循的确切步骤是什么?

    此致、

    Owen