This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49450:LM49450 的电流消耗

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM49450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1633175/lm49450-current-consumption-of-lm49450

器件型号: LM49450

尊敬的团队:

您能否提供 LM49450 的以下电源轨的最大电流消耗

输入电压:2.5V

HPVDD
CPVDD


输入电压:3.3V  
DVDD
IOVDD
VDD
LSVDD

此致、

梅沙利尼

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家将在下一个工作日为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Maishalini T:

    您可以从下表中找到数字和模拟内核电流

    关于工作电流、模拟部分将增加。 增加的部分是接近扬声器的功率/效率。

    BR、

    Wenbin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenbin:

    我们从数据表中无法解读的电流消耗值 IOVDD 和 VDD 。

    在我们的设计中、LSVDD 的电源电压为 3.3V。您能否说明可向 LLS+、LLS−、RLS+和 RLS−提供的最大功率?

    此致、

    梅沙利尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Maishalini T:

    通常、IOVDD 上的电流非常小、我认为它应小于 1mA。  

    关于输出端的电流、这取决于扬声器的输出功率。 例如、1W@8 Ω 扬声器的峰值电流为 sqrt (2*1/8)=0.5A

    BR、

    Wenbin