This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHSTUDIO:未接收访问

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: PUREPATHCONSOLE, TAS5508C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1635368/purepathstudio-did-not-receive-access

部件号: PUREPATHSTUDIO
主题中讨论的其他器件: PUREPATHCONSOLE、 TAS5508C

我认为不授予我访问权限是错误的、因为我有您的产品 (tas5508c)、我需要使用此程序 (purepathconsole) 来计算双二阶滤波器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mykola:

    我们正在内部研究此问题、并将很快授予您访问权限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mykola:

    我已进行内部检查、拒绝原因是您的 myTI 账户电子邮件地址必须是您的工作电子邮件。  

    ukr.net 电子邮件地址是自由/个人电子邮件域、因此会被自动拒绝。