This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS67524-Q1:关于 IC 器件版本

Guru**** 2927160 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS67524-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1630124/tas67524-q1-about-ic-devices-version

器件型号: TAS67524-Q1

您好、团队、

我们无法确定现有 IC 器件的版本。
您能告诉我们如何查找版本吗?

作为您的参考、IC 器件上印有以下标记。
“58AJ9KKK"</s>“

此致、
Kenji Gemma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenji:

    您能否上传 IC 的图像? 您可以使用以下链接进行标记以搜索器件型号: https://www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo-San、

    感谢您的答复。

    我们将在此处上传图像。
    您能告诉我们版本号吗?

    感谢链接。

    此致、
    Kenji Gemma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenji-San:

    从图中可以看到、该器件为 TAS67524-Q1。  

    到目前为止、TAS677524-Q1 下只有一个器件型号、即 TAS677524QDKQRQ1

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo-San、

    感谢您的答复。

    我们是否可以将该 IC 器件视为大规模生产的产品、而不是原型器件?

    我们无法确定此 IC 器件是否相当于大规模生产的产品。
    如果它不能由它的外观决定,请告诉我们其他的方法。
    例如、将其连接到 PPC3。

    此致、
    Kenji Gemma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenji-San:

    PTAS67524 不是 RTM 版本。

    很难说样片和 RTM 之间有任何变化。

    请提供您想要阐明的更多详细信息或具体功能。

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo-San、

    感谢您的信息。 它非常有帮助。

    我们是否可以使用此 IC 器件(版本未知)进行评估?
    当然、我们打算参考最新的数据表。

    我们最近能够获得 EVM。
    该 EVM 配备了外观看起来相同的 IC 器件。

    此致、
    Kenji Gemma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenji:

    是的、您可以使用它进行评估。

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo-San、

    感谢您的快速答复。

    我们很高兴听到这个可用于评估。

    因此、通过查看 IC,您确实可以将它们区分开 — 令人印象深刻!

    感谢您的支持。

    此致、
    Kenji Gemma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    为了阐明在器件完整公开发布后订购和发货的 EVM 将具有与 RTM 上发布的 IC 相匹配的最新器件和器件修整、有时它们会具有不同的顶部标记、因为 EVM 是并行构建的。

    如果您有卷带 PTAS67524 器件、我们不建议使用这些样片、因为它们是预量产样片、并且可能没有最终器件调整、建议与 TI 销售团队的联系人进行通信、以便向您发送最新样片或直接订购这些样片。

    此致、
    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis-San、

    感谢您的答复。  我们有点困惑。

    我们相信这将是我们的最后一个问题。请让我们知道如何区分安装在 EVM 中的 PTAS67524 器件是否与其他 PTA67524 器件版本相同。我们那天发布了一张照片、但两者看起来完全相同。

    我们认为有一种方法可以验证 IC 版本。

    此致、
    Kenji Gemma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Kenji

    器件版本为 3P0、因为其上的器件型号为 67524。

    但这不是最终的 RTM IC、因为从“P"开始“开始、即 pre-RTM。 即使是在 EVM 上、但我们确实有流程可以加速业务发展。 它们是面向客户的 Pre-RTM 样片、和 免费 。  

    对于客户的最终量产、请联系营销团队购买最终 RTM 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow-san、

    感谢您的答复。  我们理解您的意思。

    此致、
    Kenji Gemma