This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840:时序图问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1636386/pcm1840-timing-diagram-question

器件型号: PCM1840

尊敬的专家:

在 4 通道 TDM 从模式下使用 PCM1840 时、我需要按照数据表中显示的时序图(数据表中的图 14)获得帮助。

image.png

数据表显示位 N-1 与 BCLK 和 FSYNC 的第一个上升沿同时出现在 SDOUT 中、并且 SDOUT 随后在 BCLK 的每个上升沿更新到下一个数据位。  

您能否简要说明 PCM1840 何时(以 BCLK 为基准)对 FSYNC 输入进行采样、以及 SDOUT 何时更新。 从时序图中可以看出、FSYNC 在 BCLK 的上升沿进行采样、SDOUT 也在 BCKL 的上升沿更新。  

我已将 PCM1840 的数字接口连接到 FPGA、并希望确保我在适当的时间对 SDOUT 采样。  

谢谢。此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    数据表显示、SDOUT 中会同时出现位 N-1、BCLK 和 FSYNC 的第一个上升沿、SDOUT 会在 BCLK 的每个上升沿更新为下一个数据位。  [/报价]

    是的。

    此致、

    Garret