This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5212:选择音频编解码器和放大器

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5212, TAC5412-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1636841/tac5212-selecting-audio-codec-and-amplifiers

部件号: TAC5212
主题: TAC5412-Q1 中讨论的其他器件

很荣幸地讨论 Texas Instruments 的音频编解码器和放大器产品系列。 我们目前正在开展一个项目、以开发现有音频设备的替代产品、并希望分析满足以下要求的可用解决方案:

  1. 双麦克风输入(支持单端和差分配置)。
  2. 支持两个立体声输出。
  3. 能够驱动阻抗范围为 20 至 600 欧姆以上的耳机以及 8 欧姆扬声器。
  4. 通过 TDM 进行数据传输并通过 I2C 进行控制/通信。
  5. 有助于自动耳机检测的解决方案(特别是麦克风和耳机的阻抗测量)。
  6. 用于系统运行状况监测和诊断的集成机制。

我们希望有机会安排一次在线会议、讨论您的产品路线图和这些解决方案的技术细节。

期待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Artur:

    TAC5212 具有 2 个 ADC 通道来支持双麦克风输入、可以支持 2 个立体声单端输出、并可以驱动高达 600 Ω 的耳机负载(除此之外,将视为线路输出,但也受支持)。 但是、此编解码器必须与放大器配对才能驱动扬声器。

    支持 TDM 和 I2C 以及耳机检测: TAx52xx 系列的耳机检测

    TAC5212 在诊断方面没有太多内容、可以从数据表的第 154 页开始查看诊断寄存器第 0x01 页中提供的内容。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAC5412-Q1 在诊断方面表现更好。
    通过耳机检测、我是指通过测量耳机的频率响应+麦克风的阻抗测量来检测特定的型号识别。 这是一款坚固耐用的设备、没有标准耳机插孔。

    在当前设计中、我们为每款耳机使用 2 条单独的音频路径。 每个音频路径包括:
    -立体声编解码器
    -附加麦克风偏置 0V-10(编解码器只有 3V )
    -左右差分输出,每对将转至运算放大器((15V, 300mA ,用于支持广泛的连接设备)

    为了实现额外的检测和诊断、我们提供了:
    -麦克风输入到外部 ADC 通过低通滤波器进行静态功耗测量(麦克风模型检测+麦克风连接检测)
    -音频输出连接到同一 ADC 以实现相同的目的
    -编解码器中的音频输出环回线路输入,用于诊断和频率响应测量(耳机型号检测)

    在设计新版本时、我们希望在简化设计的同时保持相同的功能。 有没有任何 TI 解决方案可以帮助我们实现这一目标?
    更换运算放大器也很重要、因为当前使用的运算放大器已经过时、那么您可以推荐一些同时驱动各种耳机和小型扬声器的器件吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Artur:

    在当前设计中、我们为每款耳机使用 2 条单独的音频路径。 每个音频路径包括:
    -立体声编解码器
    -附加麦克风偏置 0V-10(编解码器只有 3V )
    -左右差分输出,每对输出到运算放大器((15V, 300mA ,支持广泛的连接设备)[/报价]

    TAC5412-Q1 可用于此应用。 这是一款可支持高达 10V MICBIAS 输出的高压器件。  

    但是、由于此编解码器只有立体声 ADC、因此不需要用于诊断的额外通道。

    TLV320AIC34 是我们为数不多的具有 2 个以上 ADC 通道的编解码器之一、还具有耳机和扬声器驱动器。 但是、它是低压器件、仅支持高达 2.5V 的 MICBIAS。

    对于具体的运算放大器建议、您需要开发一个新主题、因为我们的音频放大器产品系列由相邻的团队运营。

    此致、

    Garret