This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC33:CAN&'t 查找 TLV320AIC33 配置工具/GUI

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1634572/tlv320aic33-can-t-find-a-tlv320aic33-configuration-tool-gui

器件型号: TLV320AIC33

我想使用 USB 调制解调器接口卡与 TLV320AIC33 编解码器通信并使用配置工具或 GUI、但找不到支持该编解码器的工具或 GUI。 我在产品文档中看到 TLV320AIC3x 配置工具参考、但找不到下载位置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该 EVM 已停产、因此我们无法访问 AIC33 GUI。  

    您拥有 USB-MODEVM?  我使用 USB-MODEVM 和不同的传统 EVM 进行了验证、可以通过 I2C 与 PPC3 进行通信。 您可以在此处下载: https://www.ti.com/tool/PUREPATHCONSOLE 

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用的是 USB-MODEVM。 我可以将其与自己的硬件一起用于编解码器吗? 我尝试在 EVM 和目标硬件之间连接 I2C 信号、但没有通过 PurePath Console 进行通信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为您需要为 PPC3 连接 EVM 以检测是否存在器件、但如果没有、我建议您连接 I2C (SDA/SCL) 和目标器件所需的所有电源、从而使 AIC33 完全上电。 确保来自 USB-MODEVM 的 IOVDD 和 SDA/SCL IOVDD 相同、并且 MODEVM 上的开关按照 EVM 用户指南中的要求进行设置(您仍可以访问 DigiKey:media.digikey.com/.../TLV320AIC33EVM.pdf)  

    您可以尝试连接到 USB-MODEVM 上 J6 上的 SCL/SDA、也可以尝试直接连接到 J16A、如 EVM 用户指南中所述、其中包含哪些引脚。

    如果能够连接、请告诉我。

    这就是您要查找的内容、如果 MODEVM 检测到 EVM/器件、则 PPC3 I2C 显示器中将显示“Connect"按钮“按钮:

    此致、
    Mir