This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6360-Q1:使用诊断功能自动检测差分或单端连接

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1628919/pcm6360-q1-using-diagnostic-for-automatic-detection-of-differential-or-singleended-connection

器件型号: PCM6360-Q1

我有两个关于 pcm6350 输入配置和诊断的使用的问题。

  1. 如果 将 6360 用于带 3 针插孔连接器的线路输入、尖端连接到正极输入、环连接到芯片上的负极输入(配置为直流耦合输入)、则当使用单声道插孔(仅为尖端和套管)连接不平衡信号时,负极输入连接到地 — 当输入配置为单端时,这是否是问题?
  2. 如果这是可能的、   是否可以使用实时诊断来监控 DSP 的负极针脚上是否存在接地、 从而可以相应地设置输入模式:零输入上的接地=设置单端模式、负输入上无接地-=设置为差分输入模式?  

提前感谢、谨致问候

1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    为了阐明您是否将立体声麦克风插孔作为模拟输入连接到 ADC? 如果是、左音频 (TIP) 和右音频 (RING) 都是以 GND (SLEEVE) 为基准的单端信号。

    使用这种类型的输入信号、我建议将 TIP 连接到 CH1 IN1P、将环接到 CH2 IN2P、每个通道都配置为单端输入、除非您计划混合信号。 INxM 引脚可以连接到 GND。 如果要使用诊断功能、应将每个输入引脚上拉至 MICBIAS 和直流耦合。

    注意:如果需要将两个信号连接到同一通道、则 TAA5412 系列 ADC 允许伪配置输入通道。

    INxM 引脚可以连接到 DSP 接地基准或接地 GND。 您可以根据 INxM 引脚的电压监视器来配置 S2G 测量的诊断阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    感谢您的回答。

    有 一个伪 差分信号、我想连接单端单声道信号或差分单声道信号。 (很可能是线路输入,可能会发生动态麦克风或压电式拾取,但不会发生电容/驻极体麦克风)

    因此、对于一个 pcm6360 6 插孔输入。 对于每个插孔输入、单端输入的信号将连接到 P_IN、套管接地、而 Ring/IN_M 接地)

    或差分信号 (IN_P 上的尖端和 IN_M 和 SLEEVE 上的环接地

    根据是单端连接还是差分连接 、环是否接地(通常是单声道插孔将其接地) - MCU/DSP 最好使用诊断来识别当时是进行平衡连接还是单端连接、以设置正确的模式。  我问题的第一部分回答了、当 IN_M 通过插孔接地时、单端模式下没有问题、没问题。

     如果每个输入引脚都必须连接到麦克风偏置以使用诊断、那么我仍然不知道实际得到的是什么?n´t 我会在输入信号上得到不必要的直流失调电压吗? 那么、诊断功能是否甚至会使传感器与麦克风以外的任何其他部件一起使用?

    此外 — 到目前为止,我根本不使用麦克风偏置,并且没有连接高压电源-因为我没有 3.3V 以外的任何其他电源 — 我可以在 HVDD 引脚上连接它吗? -如果麦克风偏置只是用于诊断 — 而不是只使用麦克风偏置和接地之间的关系为正确-所以它仍然可以工作?

    此致

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我可以在明天更新这个线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.  
    是、这是一个有效配置。 如果环 (IN_M) 通过单声道插孔接地、则器件可配置为单端模式并正常运行。
    2.  
    不建议使用诊断功能检测 IN_M 是否接地、以及在单端和差分模式之间动态切换。 诊断功能不适用于模式检测、结果可能不可靠、具体取决于信号条件和偏置。
    3.  
    诊断特性依赖于定义的直流偏置条件(通常通过 MICBIAS)。 对于线路电平或无源源(例如,动态麦克风,压电式)、正常信号运行通常不需要 MICBIAS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Daveon、

    感谢您的回答 — 所以不要使用诊断程序。  

    此致

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。

    谢谢和最好的

    Garret