This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV135:DRV135UA 在 600 Ω 差分负载下过热 (~96°C)

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1636817/drv135-drv135ua-overheating-96-c-with-600-ohm-differential-load

部件号: DRV135

尊敬的团队:

我使用 DRV135UA 差分线路驱动器 IC 将单端 DAC 输出转换为差分输出。 该器件由±15V 电源供电。

当输入电压为大约 10V 时、IC 温度会在大约 10 分钟内上升到 96°C 左右。

输出连接到一个 600 欧姆电阻负载、直接放置在+Vo 和–Vo 之间。 根据数据表中的建议、+SENSE 和–SENSE 引脚直接连接到相应的输出端。

根据计算结果、预期的功率耗散似乎相对较低、因此这种加热水平似乎异常。

您能否帮助确定导致过热的可能原因?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    当器件升温时、能否测量输出电流、电源电流以及电源和输出电压? 在直流和交流信号条件下都最好看到这一点。 DRV 的增益为 2、因此如果输入为 10V、则输出将为 20V。  

    此致、  
    Chris Featherstone