This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:AVDD IOVDD BSTVDD POR 电压

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1636110/pcm6240-q1-avdd-iovdd-bstvdd-por-voltage

器件型号: PCM6240-Q1

PCM6240Q POR 电压约为 IOVDD AVDD&BSTVDD、

如果在 SHDNZ 高电平 1ms 后、IOVDD BSTVDD AVDD 电压从 3.3V 变为 2.9V 并持续 2ms、然后恢复到 3.3V(如果它可以正常工作)、原因是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在向 PCM6240 发送任何 I2C 命令之前、您应等待所有电源稳定、并在释放 SHDNZ 后等待至少 2ms。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PCM6240Q_5F00_MIC8V.xlsx

    在释放 SHDNZ 后等待 25ms、然后向 PCM6240 发送任何 I2C 命令。

    当寄存器开启、BST3.3V=3.3V 且没有压降时、还请确认 MIC8V 压降  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    释放 SHDNZ 后等待 25ms 就足够了。 如果 AVDD 和 IOVDD 立即恢复到稳定的 3.3V、则不应再担心。

    MICBIAS 压降 不应是 问题。 让电容器充电至其最终值。 初始尖峰不会超过引脚额定值。

    此致、

    Garret