This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:示例原理图显示了在 D+与 Vdd 之间连接 1.5K Ω 电阻器的情况。 您能否确认此连接正确、并说明为什么需要此连接

Guru**** 2924070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1636047/pcm2912a-example-schematic-shows-1-5kohm-resistor-connection-from-d-to-vdd-can-you-confirm-this-connection-is-correct-and-please-provide-why-this-connection-is-needed

器件型号: PCM2912A

示例原理图展示了在 D+与 Vdd 之间连接 1.5K Ω 电阻器的情况。  您能否确认此连接正确、并请说明为什么需要此连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是此连接是正确的、并且是正确进行 USB 检测所必需的。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、是否可以使用 1.5k Ω 电阻器将 D+与 Vdd 进行连接、以便通过 Vdd 引脚监测 D+上的波形内容来实现正确的 USB 检测?  使用 1.5k Ω 电阻器将 D+与 Vdd 连接不适用于生成内部 Vdd 电源是否正确? 内部 Vdd 电源是否来自 Vbus 连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、

    是、VDD 由 VBUS 在内部生成。

    此致、

    Garret