Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2-Q1, TAS5441-Q1
器件型号: TPA3118D2-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS5441-Q1
需要一个音频放大器、该放大器可接受来自耳机输出的模拟 L/R 音频输入、以驱动 20W、4 Ω 单扬声器。 TPA3118D2-Q1 之类的器件是否是此类应用的理想选择?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2-Q1, TAS5441-Q1
器件型号: TPA3118D2-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS5441-Q1
需要一个音频放大器、该放大器可接受来自耳机输出的模拟 L/R 音频输入、以驱动 20W、4 Ω 单扬声器。 TPA3118D2-Q1 之类的器件是否是此类应用的理想选择?
尊敬的 Jason:
感谢您关注 TI 音频放大器! 对于您的应用、我推荐使用 TAS5441-Q1、这是一款具有负载突降和 I2C 诊断功能的 22W 模拟输入单通道汽车 D 类音频放大器。 TPA3118D2-Q1 是位过规格。
此致、
Leo
您好 Jason
]如果可能、模拟左端和右端单端输入的输入连接是什么样的? [/报价]您的 L 和 R 输入是否具有不同的音频信号、您是否希望将它们加起来并输出到单个扬声器?
汽车零件通常不会构建此类结构、客户的 SOC 会这样做。
有些消费者侧器件可以做到这一点、但需要数字输入。 模拟输入对于单个音频放大器来说很难处理。
您可以考虑使用音频 DAC 将输入传输到数字。