This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA3040:更改 HPF 设置

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAA3040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1634040/taa3040-changing-hpf-setting

器件型号: TAA3040

您好、

是否可以动态更改 DSP_CFG0 寄存器中的 HPF 设置? 如果没有、TAA3040 必须处于什么状态才能更改设置?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    建议在更改该设置之前关闭 ADC 电源。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Garret。 这是否可以通过将 PWR_CFG 寄存器的位 5、6 和 7 清零、或者是否需要“实际“断电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    清除 PWR_CFG 中的这些位就足够了。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我可以从 HPF_SEL = 00(滤波器系数处于默认的全通状态)切换到 HPF_SEL = 01、芯片按我预期的方式进行响应、此时 HPF 已启用。 但是、切换回  HPF_SEL = 00、这应该返回到全通不起作用。 HFP 仍在参与。 我已经检查了寄存器值是否正确读回。

    代码的用途是:

    1) 使用  PWR_CFG 寄存器中的 ADC_PDZ 将 ADC 断电(我还尝试了将 PLL 和 MIC 偏置断电,但这似乎没有什么区别)。

    2) 等待约 40ms(再次,我尝试了更长的时间!)

    3) 按上述方式更改 DSP_CFG0 寄存器位。

    4) 我在这里尝试了另一个延迟——似乎什么都不做。

    5) 使用 PWR_CFG 寄存器为 ADC 备用供电。

    有什么想法吗?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    如何测量 HPF 的影响? 您能否发送 显示该问题的任何滤波器响应图?

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就直接使用低频方波。 有了所有的通道、它就在广场上(!) 但很明显、HPF 会“降低“信号的顶部和底部。 同样、在全通模式下更改输入信号的直流电平、并且输出直流电平会发生变化–更改 HPF 中的直流电平、并且输出不会改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的观察。 我将在下周进行调查。 如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我已经发现了您观察到的原因。 当 设置  HPF_SEL = 00 时、HPF 将成为 具有 P4_R72 至 P4_R83 中系数值的自定义可编程一阶 IIR 滤波器。 此配置的默认设置为全通。 系数值将随 HPF_SEL 值而变化。

    由于切换到 HPF_SEL = 01、因此系数值会设置为相应 HPF 的系数值 (12Hz @ 48kHz FSYNC)。

    切换回 HPF_SEL = 00 不会将系数重置回全通滤波器、因为这些系数会与之前的状态相同。 但是、这允许您写入系数寄存器以设置您自己的 HPF。 为了复位至全通滤波器、必须在切换到 HPF_SEL = 00 后手动将默认值写入系数寄存器:

    宽 9c 00 00
    W 9c 6B 00
    W 9c 00 04
    w 9c 48 7f ff ff ff 00 00 00 00 00 00 00

    否则、仅在器件 复位时设置默认的全通滤波器系数、这就是您看到器件最初工作的原因。

    此致、

    Garret