This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563YBGEVM-DC:TAS2563:音量控制实现和 DVC_PCM 寄存器调整

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1632692/tas2563ybgevm-dc-tas2563-volume-control-implementation-and-dvc_pcm-register-adjustment

器件型号: TAS2563YBGEVM-DC
Thread 中讨论的其他器件: TAS2563

你(们)好

请告诉我有关音量控制的信息。
如果在采用 TAS2563 的系统中按下了音量控制按钮、系统是否应该简单地覆盖“DVC_PCM"寄存“寄存器?

此外、在我们的系统中实施音量控制之前、我想通过逐步更改 DVC_PCM 值、使用 PPC3 通过评估板评估音量渐变。
是否可以通过 PPC3 更改 DVC_PCM 寄存器、如果可以、如何更改?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好

    您使用哪种代码(Linux 驱动程序或裸机驱动程序)?

    您可以通过 PPC3 设置 DVC_PCM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    1.我们将使用您在以下线程中共享的 Linux 驱动程序。

    (1) TAS2563:TAS2563 Linux 驱动程序请求内核 6.1 和 RCA 文件生成工具 — 音频论坛-音频 — TI E2E 支持论坛

    2.我在 PPC3 中找不到 DVC_PCM 条目。 您能告诉我它位于哪个页面或部分吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于驾驶员侧、我们定义了 kcontrol “Speaker Digital Volume“、您可以称之为此。

    关于 DVC_PCM 的 PPC3 设置、我会将您的问题转交给我们的调优专家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2. 我在 PPC3 中找不到 DVC_PCM 条目。 您能告诉我它位于哪个页面或部分吗?

    方法是在 PPC3 主页选项卡中进入设备控制页面、您可以找到数字音量调节选项。