This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5548:TAS5548EVM 是以太网吗?

Guru**** 2917710 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1637045/tas5548-tas5548evm-was-eoled

部件号: TAS5548

尊敬的团队:

TAS5548EVM 是否已完成 EOL,不再受支持?

如果是 EOLed、我们是否有替代方法来评估 TAS5548?

如果不再推荐 TAS5548 用于新项目、我们的替代解决方案是什么?

此致、
Yuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家将很快为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto-San:

    感谢您对 TAS5548EVM 的查询。

    1. TAS5548EVM 状态:​由于 TAS5548EVM 评估模块是一个较旧的平台、因此硬件生产的使用寿命可能已达到停产 (EOL)。 但是、TI 网站上仍提供技术文档和软件支持(例如 PPC3)。

    2. TAS5548 器件状态:TAS5548 本身目前不推荐用于新设计 (NRND)​或 EOL 阶段。 我们强烈建议不要将其用于新项目、因为未来可能存在供应限制。

    3. 替代评估和解决方案:

      • 对于评估:我们建议使用 TAS5825EVM​或 TAS5828EVM​作为现代替代器件。 这些电路板具有集成的 DSP 和 I²S Ω 输入、并在 PPC3 中得到全面支持。

      • 对于新设计:考虑 TAS5825​或 TAS5828​智能放大器。 它们提供更高的集成度、更好的性能和积极的支持。

    请访问 TI 网站下载 PPC3 并订购 TAS5825EVM、以立即进行评估。 谢谢。