Other Parts Discussed in Thread: TAC5112
器件型号: TAC5112EVM-K
主题中讨论的其他器件: TAC5112
我们正在评估 TAC5112 是否可能集成到多个产品中。
为了了解输入摆幅配置、我们执行了测试、在这些测试中我们尝试了数据表 (SLASF24A) 表 7-15 中所示的不同单端配置。
1VRMS 和 2VRMS 只需切换 PurePath Console 的 Record Config 选项卡下拉菜单中的值。
此外、我们还尝试测试 0.5Vrms 配置、方法是在 EVM 的 J24 跳线上将 AVDD 设置为 1.8V、在 VREF_CFG 中手动将 AVDD_MODE 位的寄存器值设置为 1、并通过 PurePath Console 的寄存器映射将 VREF_CFG1 的 VREF_FSCALE 设置为 2。
我们在 IN1P 和 IN2P 上注入了一些恒定频率正弦波、并通过 AC-MB USB 接口观察到输出并监测其频谱。
我们预计、通过将模拟输入振幅驱动到配置的输入摆幅 Vrms 电平以上、它会在配置的电平附近饱和(由除测试频率之外的各种频率分量可见)。 不过、我们观察到、在所有配置中、饱和都略高于 1Vrms。
根据数据表、我们尚未尝试将输入驱动至 2Vrms 以上、因为这会超过模拟输入最大额定值。
您能否说明一下我们对预期行为的理解是否正确、如果正确、那么配置可能会如何处理?