This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:原理图审阅

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1637278/tas6424e-q1-schematic-review

器件型号: TAS6424E-Q1

大家好、团队

您可以查看该原理图吗?(TAS6424E-Q1)

A2B_AUDIO_AMP.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    一般来说、看起来不错、唯一要做的是将每个 PVDD 去耦电容增加到 10uF + 0.1uF。 对于批量 PVDD 去耦、请遵循数据表。

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo GUI:

    我根据设计了电路 SLUO553 TAS EVB 数据表 、其中 PVDD 去耦电容器指定为  1 µF 和 0.1 µF  
    根据您的意见、我理解您请求将其更改为  10 µF + 0.1 µF  。 是这样吗?

    此外 大容量 PVDD 去耦 当前在上实现 AUDIO_24V 至 PVDD_24V 电力线。
    请您确认是否 额外去耦 限制输出电压?

    1. SLUO553 TAS EVB

    2.大容量 PVDD 去耦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    客户的设计好看、不用担心。