This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5414C:关于 PBTL

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5414C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1635467/tas5414c-about-pbtl

器件型号: TAS5414C

您好:

我的客户询问 TAS5414C 上的 PBTL。

他们的要求项目如下。

电源:13V

输出(单声道):60W (THD + N 1%)、4 Ω

他们正在考虑向 未使用的输出通道添加一个作为 PBTL 的额外连接、以增加输出功率。(如下)

TAS5414_PBTL.png

上述连接是否支持此器件?

如果是、此器件能否满足其要求?

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    是的、器件使用支持此功能。 数据表第 8.2.2.2 章包含了相关说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shadow、

    感谢您的答复。
    我知道器件使用支持此功能。

    在这种情况下、
    1.寄存器 0x0D 中的两个 PBTL I2C 控制位均设置“1"。“。(以下)
    我的理解是正确的?


    根据第 8.2.2.2 章、热折返在两个通道上均匀反应。
    保护功能等是否有任何问题/问题?
    3.音频输入将使用哪个输入通道?

    此致、
    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好

    [quote userid=“263049" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1635467/tas5414c-about-pbtl/6304943 寄存器 0x0D 中的两个 PBTL I2C 控制位均设置“1"。“。(以下)
    我的理解是正确的?

    是的。

    [引用 userid=“263049" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1635467/tas5414c-about-pbtl/6304943 ]2.根据第 8.2.2.2 章、热折返在两个通道上均匀反应。
    保护功能等是否有任何问题/问题?

    当触发故障/保护时、PBTL 通道的行为将相同。

    [quote userid=“263049" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1635467/tas5414c-about-pbtl/6304943 哪个输入通道将用于音频输入?

    Input2 用于 PBTL1/2 通道、而 Input3 用于 PBTL 3/4 通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shadow

    感谢您的答复。

    我还有一个问题。
    >3. 哪个输入通道将用于音频输入?
    >Input2 将用于 PBTL1/2 通道、而 Input3 将用于 PBTL 3/4 通道。

    在此连接中、所有通道 (OUT1/2/3/4) 均用作 PBTL。 (下方)


    在这种情况下、哪个输入通道将用于音频输入?

    两个输入通道(输入 2 和输入 3)是否都用作音频输入?

    此致、
    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好

    4 通道并联在一起、不是初始设计范围之一、但可以使用。

    您需要在 IN2 和 IN3 上提供完全相同的输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shadow、

    感谢您的答复。

    我们已将您的答案告知客户。
    该主题将关闭。

    此致、
    TAO_2199