This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV1031:替换 MAX9813H 建议

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1638103/lmv1031-replacement-of-max9813h-recommendation

器件型号: LMV1031

您好的团队、

客户正在使用 MAX9813H、您能否推荐具有类似功能的 TI 产品?

BR

汉兵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    为了推荐最合适的 TI 替代产品、我需要更具体的详细信息来了解客户的应用以获得准确的匹配。 您能否提供以下信息?

    1. 关键参数要求:

      • 电源电压:​例如单电源(如 3.3V、5V)还是低压应用(如 1.8V)?

      • 增益:​是否需要固定增益或可编程增益? 所需的近似增益(以 dB 为单位)是多少?

      • 功能:​自动增益控制 (AGC)​或噪声抑制是​必需的功能吗?

      • 封装:​对封装尺寸和类型(例如 WSON、DSBGA)有任何要求吗?

    2. 应用环境:

      • 此麦克风放大器将用于什么产品? 例如智能扬声器、会议系统、可穿戴设备、安全麦克风、 或其他音频捕获设备?

    3. 信号输出类型:

      • 输出是模拟信号、还是​​需要直接数字输出(如脉冲密度调制 (PDM) 或 I²S μ s)?

    在您收集更多详细信息时、我可以在麦克风放大器/音频前端空间中列出几个具有代表性的 TI 产品系列、以满足常见需求、从而提供初始参考: