This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:EQ 和 AGL

Guru**** 2924670 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5825MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1633373/tas5825m-eq-and-agl

器件型号: TAS5825M

您好 TI 团队:

我们在新工程中使用 TAS5825M、并启用了四个模块:EQ、DEQ、DRC 和 AGL。 当将 TAS5825M.h 文件集成到 BT 主控制器时、我们发现只有 DEQ 和 DRC 正常工作、而 EQ 和 AGL 不会生效。

此外、我注意到、使用 TAS5825MEVM 通过 TAS5825M GUI 初始化芯片时不会出现这种问题。 请帮助分析原因。 谢谢  

附件是 PPC3 文件。

 

TAS5825M.zip 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 开关、

    听起来您的驱动器 I2C 配置可能存在问题、EQ 和 AGL 可能初始化不当。

    发生此问题时、您能否对 EQ/AGL 寄存器或电路板上的所有寄存器进行寄存器转储?  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    您能否帮助检查附件中的 PPC3 配置和.h 文件是否有任何问题? 谢谢!

    TAS5825M.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI 开关、

    我没有注意到您的 PPC3 有任何问题、但我已在 EVM 上测试过该问题、也没有出现任何问题。

    您的驱动程序 I2C 配置可能有问题。 如果您可以在发生此问题时回读电路板上的 EQ/AGL I2C 寄存器、我们可以 验证它们是否已正确初始化。  

    此致、

    Sebastian