This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5212:申请设计支持

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1638700/tac5212-request-design-support

部件号: TAC5212

我们计划在定制通信系统(5-100kHz,低信号电平,嘈杂的环境)中使用 TAC5212。

我已经使用 TAC5212-EVM 完成了初始快速测试、但很明显、这是一个具有许多选项和调整的器件。 因此、我们希望获得一些专家支持、以便我们首先快速推进系统中的实际设计/实施、根据我们的特定要求和情况讨论应用缺陷、软件/器件配置和硬件信号设计(输入和输出)问题。

我们位于荷兰,为您提供实用信息。 期待听到您的意见并讨论这些选项。

此致、

Harry Kroonen

+31 6 3978 2467

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    请告知我您的设计要求、并提供支持。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Garret、简而言之:

    我们有一个(20 年前)系统构建、在 TX + RX 和音频 DA / AD IC 上使用分立式放大器、调制信号在 5-20kHz 之间。

    现在考虑升级/重新设计、并找到具有更多功能的 TAC5212。 最值得关注的是更高的数据速率/采样速度以及输入灵敏度/可调增益(并且滤波功能始终很好)。   

    我不是音频工程师、我购买了 EVK、并用 PurePath 软件搞定了一天、然后对大多数选项完全感到困惑。

    基本功能(从笔记本电脑生成数字声音,并将其发送到模拟输出/在示波器上看到)和(模拟输入上的函数发生器看到数字比特流发生变化)我管理得不错。

    但更高级的操作控制增益,混合信号和过滤产生了各种结果,从某种逻辑性到完全失效和混淆:-)。 (这是几个星期忙于其他事情,因此要了解确切的详细信息,我需要再次尝试并正确记录我的行动)。

    因此、作为第一步、最好有一些示例/教程/演练演示。 我看了你的视频介绍,但发现没有更多的帮助一个新闻.

    基本应用用例/要求可以作为起点:

    1.用作 (DA) 转换器、来自微控制器的数字信号输入。

    2.用作 (AA) 转换器,模拟输入信号和 TAC5212 插入可调增益。

    3.用作 AD 转换器、信号范围为 5-100kHz、增益可调、可处理 1 伏至(微伏/尽可能低)的信号电平。

    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    [quote userid=“189083" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1638700/tac5212-request-design-support/6318654 用作 (DA) 转换器、带有来自微控制器的数字信号输入。

     EVM 用户指南 从第 31 页开始提供了几个有关常见配置的示例。 对于此应用、您可以使用“使用主音频串行接口 (PASI) 进行差分线路输出目标模式播放“脚本:

    [quote userid=“189083" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1638700/tac5212-request-design-support/6318654 用作 (AA) 转换器、其中模拟输入信号、TAC5212 插入可调增益。

    这通过在 Playback Config(播放配置)窗口中选择 Analog Bypass(模拟旁路)功能来实现:

    可以使用此处所示的数字音量滑块插入增益。

    [quote userid=“189083" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1638700/tac5212-request-design-support/6318654 用作 AD 转换器、信号在 5-100kHz 范围内、具有可调增益、可处理从 1V 到(微伏/尽可能低)的信号电平。[/报价]

    这有点困难、因为这是一款音频编解码器、只针对高达 20kHz 的输入信号指定规格、但要设置记录路径、可以使用用户指南中的其中一个脚本。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    我刚刚测试了模拟旁路模式。

    测试信号输入正弦波、5kHz、100mV 峰峰值。

    OUT1P/OUT2P 上的输出差分

    电平 (dB) 选择器 0dB ->测得的输出正常/ 100mV 峰峰值

    选择–12 /–6dB /+6dB 电平会按预期调整输出。

    (我认为数字音量滑块在此配置中不起作用?)  

    但是+12 dB 会造成混乱(脉冲为 20 微秒),+18 /+24 dB 似乎会关闭输出。

    我使用各种驱动/阻抗设置以及输出上的不同负载尝试了此方法、但似乎没有什么不同。  

    这是预期行为、还是我弄乱了?

    此致、

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry:

    这是预期结果、+18dB 和+24dB 实际上并不是寄存器映射中可用的配置:

    我不知道为什么它们仍然显示在 PPC3 中。

    此致、

    Garret