This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:TPA6120 仿真模型

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2, OPA698

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1638965/tpa6120a2-tpa6120-simulation-model

器件型号: TPA6120A2
主题中讨论的其他器件: OPA698

我无法找到 TPA6120A2 的仿真模型。 我将尝试在限压器电路中使用它来将耳机信号电平限制在几百 mVrms、而输入可高达 2Vrms。 我试着模拟结果。  

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    遗憾的是、我们目前没有此器件的型号。 不过、我们确实有可实现的 EVM。 此外、我很乐意帮助您实现设计、并确保该器件的规格满足您的设计目标。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  该电路的用途如下:

    当输入 VPP < 400mV 时、运算放大器为单位增益、即输出具有与输入相同的振幅。

    当输入 VPP > 400mV 时、OPAMP 处于钳位模式、即输出钳位为 400mV VPP。 此模式下接受失真、因为它仅用于电路保护。  我使用与 TPA6120 类似的模型对下面的电路进行了仿真、它确实有效、因为即使输入 VPP < 400mV、它也只是使输出衰减。  

    我将创建一篇新帖子、询问有关 OPA698 的问题。 数据表显示其最大电源电压为 13VDC。 但建议的最大值为+/- 6V。 对于我们的工程、输入可能会意外达到 7.2V、我们需要使用+/–10V 电源。 op698 能否在+/–10VDC 下正常工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我对您的电路有点困惑、因为您的电路中的同相输入是悬空的。 如果需要使用此器件作为驱动级、使用 OPA698 等集成解决方案是 TPA6120A2 的一个很好的输入解决方案。 在这个例子中、您会钳制 TPA6120A2 的输入信号。 不过、为了回答您的问题、OPA698 可以在+/–6V 及以下的电压下工作、因此+/–10V 不起作用。 考虑到您的信号输入、您可以将第一级设置为推荐的电源吗? 您还可以考虑在输入端添加一个简单的二极管结构、以便在输入端确实变为 7.2V 时防止出现过压问题。  

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉混淆。 非反相连接到 GND。