Other Parts Discussed in Thread: TAS5558
部件号: TAS5558
你好。
我想确认 PWM 处理器“TAS5558"输入“输入信号状况。
IC 支持 64,128,192,256、384 和 或 512 * FS MCLK 速率(最高可达 50MHz)。
但是我无法确认输入 FS 32kHz 时的声音输出与 MCLK 4.096MHz (128*FS)。
此外、我不使用带有寄存器 0xc4 的 ASRC(ASRC1 和 ASRC2 旁路)。
请告诉我 TAS5558 是否支持 32kHz 输入频率和 MCLK 4.096MHz。
此致、