This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:用于音频输出、基于 OPA1632 的差分滤波器

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1639859/opa1632-opa1632-based-differential-filter-for-the-audio-output

器件型号: OPA1632

您好!
我将基于 OPA1632 为音频编解码器输出设计一个全差分二阶滤波器。

我使用此文档作为参考:

www.ti.com/.../slyt343.pdf

我根本没有输出。 使用示波器探测时、信号在 R43/R54 的第二端消失。

EN 引脚由 MCU 驱动、高电平时具有 3.3V 电平。

原理图中是否有错误? 我现在不确定我是否正确理解了上述文档。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题出在 PCB 中、错误地放置了 4.32k Ω 电阻器、而不是 4.32k Ω 电阻器、有效地提供了大约 0.000432 的增益、并且输出信号严重衰减。

    更换电阻器后、输出符合预期。