This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA3020:TAA3020 数据表在 GPIO 作为辅助 ASI 时不一致

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAA3020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1638856/taa3020-taa3020-datasheet-inconsistency-at-gpio-as-secondary-asi

器件型号: TAA3020

在 6.3.1.3 时、使用具有共享总线的多个器件、可以得出:

•GPIO1 或 GPOx 引脚可配置为音频串行接口的辅助输出数据通道  

•GPIO1 或 GPIx 引脚可用于多个器件的菊花链配置

但在寄存器说明 ASI_CH1 上不能选择输出引脚、GPIO1_CFG 处 3d =保留;不使用  

这些通常是可配置 I2S 输出的 Config 寄存器。

我们想使用 4 个 PDM 麦克风转 2 个 I2S 数据输出。
TAA3020 是否支持这种功能?  
出什么问题了? 寄存器说明或辅助输出数据通道功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jonas、

    TAA3020 上没有辅助输出数据线。 但是、在 TDM 模式下、TAA3020 可在一条 SDOUT 线路上支持 4 个 PDM 麦克风。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。