This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:用于不同负载的 LC 滤波器

Guru**** 2925110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1639967/tas6584-q1-lc-filter-for-different-load

器件型号: TAS6584-Q1

您好的团队、

对于 TAS6x84 在 8 Ω、4 Ω、2 Ω 等不同负载下工作的情况、我们是否可以按照以下应用手册摘要操作、我们都建议使用 10uH/1uF + 1uH/0.22uF 滤波器选项? 最推荐的选项是什么?

TAS6x84-Q1 LC 滤波器选型指南

image.png

此致、

Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    详细的 LC 滤波器设计、 https://www.ti.com/lit/an/slaa701a/slaa701a.pdf?ts = 1777008487897 可供您参考。

    最推荐的选项是吗?

    这是什么意思? 毕竟、 LC 滤波器的频率响应决定了音频性能等。由于每个应用都不同、没有“一种方法适合“。 但是、在正常负载条件下、推荐的四阶配置确实可以提供更好的音频性能。

    此致、

    Leo