This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS67524-Q1:如何处理 GVDD 中的 GND

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6754-Q1, TAS67524-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1638550/tas67524-q1-how-to-handle-the-gnd-in-gvdd

器件型号: TAS67524-Q1
主题:TAS6754-Q1 中讨论的其他器件

您好、团队、

TAS67524-Q1 数据表指定了引脚 4 和 53 应连接到 GND。 我们知道这是相对于 TAS6754-Q1 的变化。 实际上、如果需要连接到 GND、应直接连接到哪个 GND?

image.png

 

顺便说一下、在评估板上、似乎有两个引脚未连接到 GND。

此致
Kenji Gemma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenji:

    [quote userid=“461440" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1638550/tas67524-q1-how-to-handle-the-gnd-in-gvdd

    应直接连接到哪个 GND?

    [/报价]

    它应该连接到 IC 的接地端。 在 EVM 中、所有接地引脚共用同一接地端。

    关于 EVM 连接、引脚 4 在内部接地、因此可以将引脚 4 和引脚 53 连接在一起。

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo-San、

    感谢您的答复。  

    如果似乎没有任何特定的优势或优势、我们只需连接引脚 4 和 5、就像连接 EVM 一样。

    此致、
    Kenji Gemma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Kenji

    如果似乎没有任何特殊优势、我们只需连接引脚 4 和 5、就像我们对 EVM 的连接一样。

    这将有助于提高 IC 的内部模拟电路抗噪能力、也更容易进行 PCB 布局。 如果客户有 PCB 修订计划、建议您进行此更改。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shadow-san、

    感谢您的答复。

    好的、我们将为新模型实施此更改。 如果可能、请在更改之前和之后分享抗噪性值。

    此致
    Kenji Gemma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Kenji

    在更改之前、PBTL 需要使用将输入限制为–5dBFS。 更改后可以使用 0dBFS。 不喜欢 BTL 使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shadow-san、

    感谢您发送编修。

    此致
    Kenji Gemma