This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828MEVM:在 PPC 调优启动时未写入.pPC 文件中的寄存器值

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5828MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1636917/tas5828mevm-register-values-from-ppc-files-are-not-being-written-at-ppc-tuning-startup

器件型号: TAS5828MEVM

您好、在使用 PPC3 3.3.0 和 TAS5828MEVM 进行调优并保存为.ppc3 文件之后、当我打开新的调优会话并加载该文件时、所有保存的参数都将显示在 GUI 中、但它们写入不成功(器件已连接)、即无法听到调优。 我被迫打开和关闭 Indivudal EQ 组、例如写入它们、然后效果为 head。 作为一种解决方法、可以使用快照。 软件版本:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:

    先让我了解一下您的问题:

    PPC3 调优页面中显示的参数未成功执行、但如果您将其保存到 SS 并应用 SS、则所有参数都可以成功写入。

    为了进行确认、您提到 EVM 已连接。 点击“connect"按钮“按钮可以自动还是手动连接 PPC3?

    如果是手动、是在您更改为“调优和处理“页面之前还是之后? 仅当您切换到已连接设备的页面时、才会加载这些参数。  

    在续签正确时、只需使用 SS 进行调优。 我将检查 EVM 以重新生成它。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:

    在 EVM 上进行检查后、我这边没有发现问题。 如果您仍有问题、 我们可以稍后查看。

    BR、

    Wenbin