This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3130D2EVM:磁珠替代方案

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3130D2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1638521/tpa3130d2evm-bead-alternative

器件型号: TPA3130D2EVM

您好、

TPA3130D2EVM 使用的 ELDR35C 珠似乎已经停产。

您是否可以帮助我们检查以下替代方案是否合适? 谢谢!

7427928101.pdf

hi1812v101r-10-datasheet.pdf 

 

image.png

Jeff

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    随附的磁珠似乎与 EVM 上使用的磁珠类似。 但音频 THD 性能无法进行比较、因为通常它未在 DS 中列出。 它们可以使用、但请检查音频性能。 同时、即使是 EVM 上的磁珠仅供参考、如果存在任何 EMI 问题、也可以对其进行更改、实际产品的 EMI 性能可能不同。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenbin:

    明白了、谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wenbin:

    它需要 7A 等级吗? 或者最低要求是什么?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家将在下一个工作日为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    这取决于设计的输出电流。 它应略高于最大输出电流。

    BR、

    Wenbin