This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5815EVM:请求 TAS5815EVM Linux/Raspberry Pi 驱动程序支持

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5815EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1640446/tas5815evm-request-for-tas5815evm-linux-raspberry-pi-driver-support

器件型号: TAS5815EVM

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在处理一个使用 TAS5815EVM 的工程、我想将其连接到 Raspberry Pi。

由于我不熟悉 Raspberry Pi 音频驱动程序开发、因此我想问 TI 是否可以提供 Linux 驱动程序、器件树叠加层或任何参考文件、以便将 TAS5815EVM 与 Raspberry Pi 或基于 Linux 的系统配合使用。

具体而言、我希望得到以下方面的支持:

  • 适用于 TAS5815EVM 的 Linux 驱动程序
  • 器件树叠加示例
  • I2C/I2S 配置指南
  • 寄存器初始化序列
  • 适用于 Linux/Raspberry Pi 的任何示例代码或参考工程

如果有可用的驱动程序或文档、请与我分享吗?

感谢您的支持。

此致、
[Jeoung jongyeop]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Guy、

    tidrive.ext.ti.com/.../44a3f155-a8d4-46c0-9cb0-73aa25487dc3

    访问代码: 1RjeUd8 /

    在集成之前、驱动程序代码位于上面的链接中。 请仔细阅读自述文件。

    PS:链接将在 7 天后过期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    tidrive.ext.ti.com/.../44a3f155-a8d4-46c0-9cb0-73aa25487dc3

    访问代码: 1RjeUd8 /