Other Parts Discussed in Thread: TAC5301-Q1
器件型号: TAC5301-Q1
我们将在新设计中使用 TAC5301-Q1、这种设计对成本非常敏感。
我们希望能够连接驻极体 MIC、但只有 3.3VDC 用于为 TAC5301 供电、最终可以将相同的 3.3VDC 连接到 HVDD 并设置旁路、以便与驻极体麦克风的 MICBIAS 具有相同的 3.3VDC。
这是可能的吗? 因为要应用数据表中的(最小 5.6Vdc、典型值为 9V)、需要额外的元件、我们不希望使用这些元件来保持低成本。
感谢您的支持