This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC33:音频输入电压限制

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1641231/tlv320aic33-audio-input-voltage-limits

器件型号: TLV320AIC33

我有一个使用 TLV320AIC33 的编解码器设计、它在 A2D 的模拟输入端使用交流耦合电容器。 我的客户希望使用直流耦合、这样就移除了电容器并将其替换为零欧姆电阻器。 输入信号为全差分、+和 — 输入以地为基准。 这意味着输入将被驱动到相同的大小之上和之下。 数据表指出输入的最大低电平为–3 伏。 使用零欧姆电阻器时、A2D 看起来可以正常运行。 是否有内部运算放大器可以接受低于-.3 伏的负电压。 就像我说的那样、它看起来会起作用。 我担心可能存在可靠性问题、但我们没有看到任何测试故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果输入电压低于–0.3V、器件可能会出现可靠性问题、并且可能会按预期停止工作。 我不建议在该器件正常运行时低于–0.3V。 您可以将信号偏置在 1.65V 左右、以使差分信号以输入共模为中心。

    此致、
    Mir