This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6684-Q1:PBTL 模式下的 OC 电平

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1641875/tas6684-q1-oc-levels-in-pbtl-mode

器件型号: TAS6684-Q1

我在 PBTL 模式下使用 TAS6684。

我的 pvdd 是 45 我的演讲者 4 欧姆。

这意味着输出中的最大电流约为 10A。 此电流在 2 个输出桥中约为 50/50。

当电流约为 10A 时、我想获得过流警告

四个不同等级中的哪一个最适合我? LEVEL2 或 LEVEL4?

  警告 关断
LEVEL1 4、2A 5,6A.
LEVEL2 6、9A 9、2A
LEVEL3 8、8A 11、8A
4 级 10、9A 14、5A

 

是否有必要激活电流(寄存器 05)检测以检测 OC 水平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johannes、

    对于实时电流检测、电流检测寄存器比 OC 限值更适合。 无论您将电流检测寄存器配置为何种设置、过流保护都会激活。 建议您根据系统需求在 EVM 上测试 OC 级别、您还可以通过调整模拟增益来限制最大输出功率。 另外、如果使用 PBTL、请注意已组装肖特基二极管。

    此致、
    Luis