This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6684-Q1:区分 TAS6684 和 TAS6584

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1, TAS6684-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1641884/tas6684-q1-distinguish-between-the-tas6684-and-the-tas6584

器件型号: TAS6684-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS6584-Q1

是否有一个 I2C 寄存器可用于区分 TAS6 6. 84 和 TAS6 5. 84 岁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johannes、

    您可以读取一些默认寄存器。 例如、在 TAS6584-Q1 上、0x02 DAMP Control 默认值为 0x00、但 TAS6684-Q1 上的默认值为 0x01。

    此致、
    Luis