This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2320:扬声器设计帮助

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1638166/tas2320-loud-speaker-design-assistance

部件号: TAS2320

HII 团队、

我需要在 PTZ 摄像机产品中设计响亮的扬声器系统。 请查看以下规格列表、如果有任何可用的解决方案、敬请告知。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Napa、

    TAS2320 凭借其高效率和高输出能力、非常适合该应用。 但是、要满足 110dB @ 1m、30 米距离、250Hz–12.5kHz 频率响应和特定可闻 FOV 的综合要求、需要仔细选择扬声器驱动器、声学设计、还可能需要使用定向扬声器阵列。 阐明 FOV 要求对于继续设计至关重要。 需要澄清“具有滚降的最小 100 度、80 度“的要求。 这是否意味着远光灯应该是 100 度、从 80 度开始滚降、还是错字? 这将显著影响声学设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Peter

    抱歉、更正了拼写错误、滚降为 180 度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的专家将很快为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII 团队、

    我正在等待响应、请帮我为该应用选择合适的放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我转接其他专家来为您提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请为您的应用提供更多信息、例如电源要求、负载配置、最大输出功率、数字或模拟输入、单声道或立体声。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Napa、

    根据您的说明、我认为要求表是指系统级要求。 在这种情况下、我认为您必须首先找到一个能够满足此要求的扬声器。

    在您拥有扬声器后、我们可以得到输出功率、阻抗等

    当然、根据扬声器规格、我们可以推广合适的放大器以适合扬声器、 同时还可以满足系统的硬件和软件架构要求。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Napa、

    如果您有更详细的信息、我们可以继续讨论。 我目前将关闭该主题。

    BR、

    Wenbin