This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:I2C 总线 SDA 电压问题

Guru**** 2925970 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1641949/tlv320aic3104-the-i2c-bus-sda-voltage-issue

器件型号: TLV320AIC3104

您好、

 在我们最近对 TLV320AIC3104 进行的测试中、我们发现在发送音频播放命令时会用到该参数  
通过 I2C 连接至 TLV320AIC3104、SDA 线路通常会被下拉至 0.6V。  
 
 该 I2C 总线上总共有五个器件、包括三个在 1.8V 电压下运行的 I2C 器件和两个在 3.3V 电压下运行的器件(分为两个通道,使用 NMOS 执行电平转换);
 执行的 adb 命令为“agmplay /data/60DBfix.wav -D 100 -d 100 -i MI2S-LPAIF_RxTx-RX-PRIMARY“。

下面是信号放大的第一个波形图:

841cd146f8eb1e14cb0d2725ad1edd39.jpg

以下是故障波形、粉色线是 SCL、绿线是 SDA:

a9c96b998c75db8a6c0c3fe2882386fd.jpg

下面是信号放大的第二个波形图:

d4f94b9244b5654e06a82d2776920b24.jpg

下面是信号放大的第三个波形图:

e890af5e643e00361130528336ffd4a4.jpg

下面是信号放大的第四个波形图:

73c5b69b9000a3507f881c4284749c79.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    TLV320AIC3104 是否是其中一款在 1.8V 电压下运行的器件? IOVDD 引脚电压是多少?

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

     TLV320AIC3104  其中一款    在 1.8V、IOVDD 引脚 电压下运行的器件 为 1.8V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    与任何其他器件通信时是否会发生这种情况? 这可能是总线争用或电平转换器不适合 I2C 的问题。

    此致、

    Garret