This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5830:硬件模式下的 TAS5830 延迟和绕过 DSP

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1640688/tas5830-tas5830-latency-on-hardware-mode-and-bypassing-dsp

器件型号: TAS5830

您好:

我对使用 TAS5830 感兴趣、但需要了解器件延迟信息才能继续。 我的用例需要尽可能低的延迟、我对 uDSP 功能和处理流程不感兴趣。

考虑到具有超低延迟的配置、是否有关于软件/硬件模式的放大器音频信号延迟(从 I2S 信号到开关输出)的任何信息? 可能是 96kHz、24 位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我手头没有这个数字、但可以测量。 DSP 功能在延迟中占主导地位、但我可以在关闭所有 DSP 功能的情况下进行测量。 您有任何要求吗? 如果要求非常严格、也可以考虑使用模拟输入音频放大器。  

    此致、
    Sydney Northcutt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、悉尼、感谢您的答复。

    如果你能测量它,我会非常感激。 尚未设置延迟要求、我们正在研究可能的方法、我们想避免在 BOM 中添加 DAC IC。  

    我在数据表中没有找到关闭 DSP 功能的方法、只是用于复位它们 (DEVICE_CTRL2、DSP_RST)。 如何在软件模式下操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    您的 理解是正确的、您无法完全禁用 DSP、但最小延迟是使用具有最少 DSP 功能的 Lite 处理流程。  

    我明天可以在实验室中进行测量。  

    此致、
    悉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    感谢您的耐心观看。 我测量了在 Lite 处理流程中禁用 DSP 功能时的延迟为 400us。

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你悉尼!