This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5142:TAC5142 的 Linux 驱动程序

Guru**** 2922740 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1643029/tac5142-linux-driver-for-tac5142

器件型号: TAC5142

您好、

我想问一下、TAC5142 是否有可用的 Linux 驱动程序。

我知道这是一款适用于该系列其他成员的驱动器、特别是通过 I2C (TAC5x1x、 www.ti.com/.../1.0) 控制的 IC、但它似乎与 TAC5142 兼容。

此外、我知道 TAC5142 是通过 6 MDX 配置引脚进行硬件控制的、但如果使用 GPIO 由驱动器控制、其中一些配置选项可能对用户(抽取/内插滤波器类型、字长、HPF 截止频率)非常有用。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ioan:

    我们没有用于硬件控制器件的 Linux 驱动程序。

    此致、

    Garret