Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M
器件型号: TAS5828MEVM
主题中讨论的其他器件: TAS5828M
你(们)好
具有 直流 23V 4R 的 TAS5828M EVM 板的 斩波功率仅为 12W。 此演示板是否可以实现精度为 1%的 12W
是因为一些不正确的设置、还是因为 EVM 板只有 12W


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M
器件型号: TAS5828MEVM
主题中讨论的其他器件: TAS5828M
你(们)好
具有 直流 23V 4R 的 TAS5828M EVM 板的 斩波功率仅为 12W。 此演示板是否可以实现精度为 1%的 12W
是因为一些不正确的设置、还是因为 EVM 板只有 12W


您好、
感谢您的联系。 理论上、TAS5828M EVM 在 23V 和 4Ω 负载下应能够提供比 12W 高得多的功率。
根据数据表、在 2.0 模式下 (BTL) 采用 PVDD = 23V 、 R_LOAD = 4Ω 、和 THD + N = 1% 、典型的输出功率为 2 x 50W 250 皮秒。 因此、12.14W 读数表明放大器可能无法在满额定条件下工作。
以下是您可能只看到~12W 的最常见原因:
1.错误的输出模式配置(最可能的原因)
请仔细检查 PPC3 软件设置。 即配置的器件 “2.0 (BTL)“ 模式?
如果增益设置不正确、或者输出模式意外设置为低功耗配置(例如,PBTL 模式驱动单通道,或高阻态模式)、则输出功率将受到显著限制。
2. AGL(自动增益限制器)或限制器设置
TAS5828M 具有内置保护功能、例如 AGL 算法和限制器。
如果这些限制器被启用并设置得太激进(例如,限制输出电压摆幅或电流)、芯片将特意降低其输出功率以保持在安全阈值内、从而降低测量功率。 请检查软件中的“Limit"和“和“AGL"选项“选项卡、确保它们被禁用或设置为允许最大输出。
3.热关机/过热保护
提供 50W 功率会产生大量热量。 如果 EVM 板未配备足够的散热器(通常已安装)、或者如果环境温度较高、芯片可能会进入热关断或电流限制以保护自身。
请在测试期间监控 IC 的温度。 确保电路板通风良好或连接了风扇/散热器。
4、电源袋(电压降)
当放大器尝试吸收高电流((50W 输出进入 4Ω 所必需)时、如果电源或电路板的电源迹线具有高电阻、电源电压 (23V) 可能会显著下降。
请测量处的实际电压 PVDD 12W 输出处于活动状态时、使用示波器的芯片的引脚。 如果电压降至~21V 以下、则输出功率将显著降低。
您能否验证软件配置(尤其是输出模式和限制器设置)并重新运行测试?