This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6684-Q1:如何使用 TAS6684 驱动 3W 15 Ω 扬声器

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1641787/tas6684-q1-how-to-use-tas6684-to-drive-3w-15ohm-speaker

器件型号: TAS6684-Q1

TI 专家大家好:

目前我们使用 TAS6684 芯片来驱动 BTL 模式的扬声器,扬声器是 3W 15 欧姆,我想知道如何实现它? 称为 TAS6684、这是我们以前从未使用过的

由于功率为 3W、RL=15 欧姆、所需的 Vrmv=7V 、 TAS6684 的 VPP =7*1.414=10V、但目前 TAS6684 的 PVDD 来自 BAT(24V)、 因此我想知道:

如何设置 TAS6684 以使输出电压不高于 10V?  

 

谢谢

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您使用我们的音频放大器!  

    由于功率为 3W、RL=15 欧姆、所需的 Vrms=7V、VPP =7*1.414=10V
     

    是的、该计算是正确的。 为了将输出功率限制在 3W 以下、输入音频信号的振幅可以更低。 如果无法做到、则需要相应地调整音频放大器的增益和音量。

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    感谢您的反馈、 如何设置 TAS6684 的增益或音量? 是否有相应的指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于公共假期,我们的专家将在返回时与您联系。

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请遵循数据表、这里提供了有关要更改哪些寄存器以及要设置哪些值的指南。 只需搜索音量和增益、就会弹出窗口

    此致、

    Leo