This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2028D1:150 Ω 负载的动态范围压缩 (DRC)

Guru**** 2927690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1642407/tpa2028d1-dynamic-range-compression-drc-for-150-ohm-load

器件型号: TPA2028D1

下面介绍的是 D 类 DRC IC TPA2028。  

我正在研究的项目是:输入的语音信号振幅范围为 0.3VPP 至 5.5V VPP、直流失调电压为 0V、频率范围为 80Hz 至 3KHz。 输出需要的语音信号振幅范围为 0.34VPP 至 0.848VPP、直流失调电压为 0V、频率范围为 80Hz 至 3KHz。  例如、如果输入振幅大于 0.848VPP、它需要限制输出振幅范围、同时保持信号的原始频率。  负载为 150 欧姆。 是否有采用放大器类型 AB 或 H 的 DRC IC? 如果没有、是否有办法使用 TPA2028 来满足规范?

 

谢谢你。

Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、

    自动增益控制功能可能更适合用于限制输出电压。 您可以通过 AGC 控制寄存器设置所需的输出限制电平:

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 如果启用输出限制器、并且 AGC[4:0]设置为“00010",“,即、即输出 VPP = 0.75V、当输入为 5Vpp 时、 DRC 会自动设置相应的压缩比以将输出 VPP 电平限制为 0.75V、当输入为 0.3VPP 时、AGC 会自动设置放大比以具有 0.75V 输出 VPP 电平、对吗?  是否有演示板? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qing:

    对于可以达到该输出幅度的任何输入、输出将限制为 0.75V。  

    遗憾的是、 此器件不再有 EVM。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian:

    您是否具有与 TPA2028 类似的 IC EVM?

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qing:  

    TPA2016D2 是一款类似的器件、具有可用的 EVM:  TPA2016D2EVM 

    此致、

    Sebastian