This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046:问题

Guru**** 2925180 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2046E, TSC2046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1643658/tsc2046-question

部件号: TSC2046

您能否说明 TSC2046EIRGVR 与 TSC2046IRGVR 之间的技术差异?    我们理解它与 ESD 相关、但我们现在需要更多具体信息、因为 TSC2046EIRGVR 即将停产、我们可能需要使用 TSC2046IRGVR。   您是否还可以确认 TSC2046IRGVR 当前未进入 EOL 状态?   谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

     TSC2046 的 ESD 信息

    HBM:8kV

    清洁发展机制:1 千伏

    毫米:200V

    对于 TSC2046E、如数据表中所述、该器件“超过 IEC61000-4-2 ESD 要求 — 15kV 接触放电 — 无需外部组件

    目前没有计划 EOL TSC2046IRGVR。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    我的问题涉及更多、并特别询问了 E 和非 E 部件之间的区别。  我们知道 E 版本符合这些参数、我们现在需要知道是否使用了非 E 版本、在 ESD 保护方面会有何差异。

    谢谢您、

    Lisa

    Circom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lisa:

    TSC2046E 设计有更多的内部 ESD 保护、因此符合我前面提到的 15kV 标准。 TSC2046 非 E 没有强大的内部保护功能、但它仍然具有 ESD 保护功能以满足 8kV HBM 要求。 为了满足 15kV 标准、它需要额外的外部保护。

    此致、

    Garret