This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS677524Q1EVM-DOC-CERT:适用于 PUREPATHCONSOLE 的 TAS6424Q1EVM

Guru**** 2928600 points

Other Parts Discussed in Thread: PUREPATHCONSOLE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1642849/tas67524q1evm-doc-cert-tas6424q1evm-for-purepathconsole

器件型号: TAS677524Q1EVM-DOC-CERT
主题中讨论的其他器件: PUREPATHCONSOLE

高科技团队、

我正在评估 TAS6424Q1EVM、它认为需要使用 PUREPATHCONSOLE—PurePathTm 控制台图形开发套件来进行音频系统设计和开发。

您是否愿意确认并接受我的请求以下载此软件用于调试?

 

谢谢、

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我们的团队将进行检查并做出相应的决定。 请问您来自哪家公司?

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    早上好!

    我来自苏州的 OmniDevices 公司、属于新加坡。

    主控新加坡私人有限公司
    6 Shenton Way、#27-10、OUE Downtown 2、
    新加坡 068809.

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您提供的信息! 我们的团队将处理您的请求、并将向您通知相关决定。

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    到目前为止是否对此案例进行了更新?

    谢谢、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我对此没有太多的控制力、但请放心并保持耐心、我们的团队将处理所有请求。

    此致、

    Leo